MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Invia stato del comando manuale tramite oggetto

Oltre alla possibilità di attivare il funzionamento manuale tramite l’oggetto Abilita comando manuale, è anche possibile inviare lo stato del funzionamento manuale tramite l’oggetto Stato comando manuale. È possibile leggere lo stato operativo attuale tramite il LED del funzionamento manuale e ricevere un feedback tramite l’oggetto Stato comando manuale, se questa funzione è stata abilitata.

Impostazioni aggiuntive

Impostazioni di funzionamento manuale

 

Invia stato del comando manuale tramite oggetto

No

   

Una volta abilitato Invia stato del comando manuale tramite oggetto, l’oggetto di gruppo viene visualizzato.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?