MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Ritardo di invio dopo ripristino della tensione bus

È possibile impostare un ritardo di invio generale per tutti i telegrammi dopo il ripristino della tensione del bus.

Una volta ripristinata la tensione del bus, tutte le attività di invio del dispositivo vengono ritardate.

Impostazioni aggiuntive

Ritardo di invio

 

Ritardo di invio dopo ripristino della tensione bus

(0...255, unità = 1 s)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?