MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Délai d’envoi après le rétablissement de la tension du bus

Il est possible de régler un délai d’envoi global pour tous les télégrammes après le rétablissement de la tension du bus.

Une fois la tension du bus rétablie, toutes les activités d’envoi de l’appareil sont retardées.

Réglages étendus

Délai d’envoi

 

Délai d’envoi après le rétablissement de la tension du bus

(0 à 255, unité = 1 s)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?