DOCA0270PTBR-01

Eventos de disparo da proteção do avatar

O TeSys island registra os seguintes eventos de disparo da proteção do avatar:

  • Sobrecarga térmica

  • Superaquecimento do motor

  • Rotor bloqueado

  • Subcorrente

  • Partida longa

  • Sobrecorrente

  • Bloqueio na partida

  • Corrente de terra

  • Sequência de fases de corrente

  • Configuração de fase

  • Desequilíbrio de corrente de fase

  • Perda de corrente de fase

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?