DOCA0270PTBR-01

Trilho DIN

Os módulos do TeSys island podem ser montados em trilho DIN compatível com IEC 60715 (tipo ômega) com as seguintes dimensões:

  • Largura: 35 mm (±0,3 mm)

  • Espessura: 1 mm (±0,04 mm)

  • Altura: 7,5 ou 15 mm (+0, -0,4 mm)

Para garantir a conformidade com a Compatibilidade Eletromagnética (EMC), o trilho DIN de aço galvanizado deve ser fixado a uma superfície de montagem de metal plana, ou montado em um rack da Electronic Industries Alliance (EIA) ou em um gabinete de metal. Não use trilho DIN de alumínio. O alumínio forma um óxido não condutor inerente em sua superfície que inibe a conexão elétrica.

Recomenda-se uma única peça de trilho DIN de aço galvanizado. Use parafusos metálicos aproximadamente a cada 20,32 cm (8 pol) para fixar o trilho DIN à estrutura ou ao painel do equipamento metálico. O aterramento é feito através da conexão do trilho DIN.

A Schneider Electric oferece trilhos DIN adequados. Veja a tabela a seguir.

Referências do trilho DIN

Profundidade do trilho

Número de referência

15 mm (0,59 pol)

AM1DE200

7,5 mm (0,30 pol)

AM1DP200

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?