Como verificar a fiação do sistema
Depois que todos os parâmetros obrigatórios e opcionais tiverem sido configurados e a funcionalidade dos dispositivos de potência tiver sido testadas, verifique a fiação do sistema, que pode incluir:
-
Fiação de alimentação (veja a tabela abaixo)
-
Conexões da interface de rede (veja a tabela abaixo)
-
Fiação de E/S
-
Fiação do módulo de interface SIL*
-
Fiação do módulo de interface de tensão
Execute as etapas na tabela a seguir para verificar a fiação de alimentação.
Verifique a fiação de alimentação
Etapa |
Ação |
||
---|---|---|---|
1 |
Confirme visualmente se a fiação de alimentação real corresponde à fiação pretendida conforme descrito no diagrama de fiação de alimentação. |
||
2 |
Procure falhas ou notificações detectadas na OMT ou no DTM. |
Verifique as conexões da interface de rede
Etapa |
Ação |
||
---|---|---|---|
1 |
Verifique se as conexões da rede de campo estão no lugar. |
||
2 |
Verifique se a conexão de energia de controle de 24 V está firme no lugar. |
||
3 |
Verifique se os cabos planos da interface de rede para todos os módulos estão firmes no lugar. |