DOCA0270PTBR-01

Como verificar a configuração do TeSys island

Verifique se todo o hardware está funcionando corretamente e se todas as configurações da TeSys island , incluindo as notificações de desarme e proteção, foram configuradas.

Verificação da configuração da ilha

Etapa

Ação

1

Inspecione visualmente os LEDs da interface de rede.

2

Inspecione visualmente os LEDs dos módulos de potência.

3

Inspecione visualmente os LEDs dos módulos de E/S e de acessórios.

4

No software SoMove , verifique se as configurações do TeSys Avatar correspondem às configurações pretendidas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?