Interferência eletromagnética
Os recursos de proteção e monitoramento de energia do módulo do TeSys island são baseados em sensores de corrente. Para reduzir o risco de interferência eletromagnética entre dois dispositivos adjacentes, recomendamos implementar uma das seguintes regras de instalação caso a proporção entre as correntes nominais dos dois dispositivos adjacentes seja > 100:1.
-
Opção 1: Com a ferramenta de engenharia, reorganize a ordem dos avatars na TeSys island de maneira que não haja dispositivos adjacentes com proporções de correntes nominais >100:1.
-
Opção 2: Deixe um espaço de 30 mm (1,18 pol) entre os dois dispositivos adjacentes.
A figura abaixo ilustra a Opção 2.
Legenda
|
A |
Um módulo de TeSys island com configuração de corrente nominal de 0,6 A |
|
B |
Espaço recomendado de 30 mm (1,18 pol) entre os dois dispositivos adjacentes com proporções de correntes nominais > 100:1 |
|
C |
Um módulo de TeSys island adjacente com corrente nominal de 65 A (>0,6 A ×100) |
Além disso:
-
Mantenha uma distância mínima de 30 cm (11,8 pol) entre a TeSys island e as fontes de campos magnéticos de intensidade extremamente alta nas frequências de 50 ou 60Hz, como sistemas de barramento trifásicos.
-
os módulos do TeSys island têm proteção integrada contra descargas eletrostáticas (ESD). Descarregue possíveis cargas para o aterramento do equipamento antes de manusear ou instalar um módulo, reduzindo o risco de dano causado por ESD.
-
Mantenha os dispositivos de comunicação móvel a no mínimo 20 cm (7,87 pol) de distância da TeSys island para reduzir a probabilidade de interferência com a TeSys island .
-
A integração de dispositivos de comunicação por rádio no mesmo painel ou em painéis próximos exige precauções específicas relacionadas à energia de transmissão e à localização da antena. Entre em contato com um representante da Schneider Electric para obter mais informações.
-
o TeSys island é um dispositivo de Classe A projetado para uso em ambientes A (de acordo com as Regras e regulamentações da FCC, Título 47, Parte 15, Subparte B). O uso do TeSys island em um ambiente B pode causar interferências de rádio, gerando a necessidade de métodos adicionais de mitigação.
-
Para obter informações adicionais sobre as práticas de instalação de EMC, consulte o Guia de Instalação Elétrica da Schneider Electric, EIGED306001, ou entre em contato com um representante da Schneider Electric.