DOCA0270PTBR-01

Monitoramento de energia

Ative o monitoramento de energia para cada avatar do TeSys™ (exceto os avatares de sistema e dispositivo), conforme mostrado na tabela a seguir.

Ativação do monitoramento de energia

Etapa

Ação

1

Clique em MEU AVATAR.

2

Clique em cada avatar em que o monitoramento de energia será usado.

3

Em PARÂMETROS DE AVATAR, altere a configuração em MONITORAMENTO DE ENERGIA DA CARGA de Não para Sim.

4

Clique em OK para salvar as alterações.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?