DOCA0270PTBR-01

Avatar

As configurações de avatar a seguir podem ser visualizadas ou modificadas. Para obter mais informações sobre as configurações da avatar , consulte o Guia de Ajuda On-line do DTM do TeSys™ island, 8536IB1907.

Geral

  • Modo de controle

    • Seleção do Modo de controle

  • Controle de PV combinado
    (consulte Configuração, abaixo)

  • Corrente nominal

Configuração

  • Entradas de PV

    • Origem do controle da entrada de PV

    • Tipo de controle da entrada de PV

    • Nível de controle da entrada de PV

    • Histerese de controle da entrada de PV

    • Lógica de controle da entrada de PV

NOTA: A origem da entrada só pode ser acessada no DTM.

Alarmes preditivos

  • Entrada de alarme

    • Tipo de entrada

    • Valor de limiar alto do alarme

    • Valor de limiar baixo do alarme

  • Definição de alarme

    • Tipo de proteção

    • Acionador de entrada de PV

    • Mensagem de alarme

 

Proteção térmica

  • Sobrecarga térmica

    • Disparo de sobrecarga térmica

    • Classe de disparo

    • Reinicializar limite

    • O motor é refrigerado por uma ventoinha auxiliar

    • Alarme de sobrecarga térmica

    • Nível de alarme de sobrecarga

  • Superaquecimento do motor

    • Disparo de superaquecimento do motor

    • Temporizador de disparo

    • Nível de disparo

    • Reinicializar limite

    • Alarme de superaquecimento do motor

    • Limiar de alarme

    • Sensor de temperatura

Proteção elétrica

  • Perda de corrente de fase

    • Disparo

    • Temporizador de disparo

    • Nível de disparo

  • Detecção de corrente de terra

    • Disparo

    • Temporizador de disparo

    • Nível de disparo

    • Alarme

    • Nível de alarme

  • Desequilíbrio de corrente de fase

    • Disparo

    • Temporizador de disparo - Iniciar

    • Temporizador de disparo - Executar

    • Nível de disparo

    • Alarme

    • Nível de alarme

  • Sequência de fases

    • Disparo

Proteção de carga

  • Rotor bloqueado

    • Disparo

    • Temporizador de disparo

    • Nível de disparo

    • Alarme

    • Nível de alarme

  • Partida longa

    • Disparo

    • Temporizador de disparo

    • Nível de disparo

  • Bloqueio na partida

    • Disparo

    • Temporizador de disparo

    • Nível de disparo

  • Subcorrente

    • Disparo

    • Temporizador de disparo

    • Nível de disparo

    • Alarme

    • Nível de alarme

  • Sobrecorrente

    • Disparo

    • Temporizador de disparo

    • Nível de disparo

    • Alarme

    • Nível de alarme

  • Bloqueio de partidas frequentes

    • Bloqueio

    • Tempo limite

  • Bloqueio de reinício rápido

    • Bloqueio

    • Tempo limite

Reinicialização automática

  • Térmica

  • Elétrica

  • Carga

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?