DOCA0270PTBR-01

Interface de rede

Se você clicar na interface de rede na Vista da ilha, uma nova janela exibirá o status da interface. As seguintes informações são fornecidas para a interface de rede:

  • Status do dispositivo

    • Etiqueta para identificação

    • Posição

    • Referência comercial

    • Status

    • Irms

    • Presença de tensão a montante

  • Dados de ativo

    • Número de ciclos de energização do dispositivo

    • Tempo de conexão do dispositivo

    • Número de eventos

  • Identificação do produto

    • Nome do fornecedor

    • URL do fornecedor

    • Nome do produto

    • Endereço MAC

    • Número de série

    • ID do fornecedor

    • Versão do firmware

    • Código do produto

  • Registros do dispositivo

  • Comando Localizar

Vista da ilha: Interface de rede

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?