Modo forçado
![]() |
---|
Operação não intencional do equipamento
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou
danos do equipamento.
|
Assim que o TeSys island estiver no estado operacional, o modo forçado poderá ser ativado e desativado usando o OMT ou o TeSys island DTM.
Como usar o modo forçado para simular comandos do PLC
O modo forçado permite testar a lógica de qualquer TeSys avatar ao simular a recepção de comandos do PLC.
Como simular um comando do PLC com o modo forçado
Etapa |
Ação |
|
---|---|---|
1 |
Acesse o modo forçado:
|
|
2 |
Para simular o recebimento de um comando do PLC:
|
|
3 |
Ao terminar, saia do modo forçado. Consulte Como sair do modo forçado. |
Como usar o modo forçado para simular atualizações de status para o PLC
O modo forçado também permite simular o envio de atualizações de status de avatar da ilha para o PLC.
Como simular atualizações de status de avatar da ilha para o PLC
Etapa |
Ação |
|
---|---|---|
1 |
Acesse o modo forçado na OMT ou no TeSys island DTM, conforme descrito em Como simular um comando do PLC com o modo forçado. |
|
2 |
Para simular o status de avatar:
|
|
3 |
Ao terminar, saia do modo forçado. Consulte Como sair do modo forçado. |
Como usar o modo forçado para simular alterações de status das entradas e saídas do módulo de E/S digital
O modo forçado também permite simular alterações de status das entradas e saídas do módulo de E/S digital. Quando o modo forçado não é aplicado, a caixa de status fica cinza e exibe a mensagem "Não aplicado".
Caixa de status
Comando forçado | Entrada do PLC | Status para o PLC |
---|---|---|
Força 0 |
Desligado |
Desligado |
Força 1 |
Ligado |
Ligado |
Como simular alterações de status das entradas e saídas do módulo de E/S digital
Etapa |
Ação |
|
---|---|---|
1 |
Acesse o modo forçado na OMT ou no TeSys island DTM, conforme descrito em Como simular um comando do PLC com o modo forçado. |
|
2 |
Para simular o status de E/S, em Do PLC:
|
|
Em Para o PLC:
|
||
Como sair do modo forçado
Para sair do modo forçado, siga as etapas da tabela abaixo:
Como sair do modo forçado
Etapa |
Ação |
|
---|---|---|
1 |
Para sair do modo forçado usando o TeSys island DTM, na guia Diagnóstico, clique em Sair ao lado de Modo forçado e confirme que deseja sair. |
|
2 |
Para sair do modo forçado usando a OMT: |
|
Clique no painel Diagnóstico. |
||
Clique no botão Sair de modo forçado. Uma janela pop-up com uma mensagem de aviso será exibida. Clique em Sim para confirmar que deseja sair do modo forçado. A faixa de status na parte superior indica que o sistema não está mais no modo forçado. |