DOCA0270PTBR-01

Configurações do avatar do sistema

Defina as configurações do avatar do sistema para as configurações dos serviços de rede de campo e Ethernet.

Configurações do avatar do sistema

Etapa

Ação

1

Clique na guia CONFIGURAÇÕES na ferramenta DTM.

2

Em AVATARES, clique no avatar do sistema.

3

Defina as configurações do avatar do sistema para as configurações dos serviços de rede de campo e Ethernet.

4

Clique em OK para confirmar as configurações. Salve o projeto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?