DOCA0270PTBR-01

Eventos internos de dispositivos da ilha

O TeSys island registra os seguintes eventos internos de dispositivos.

NOTA: AFE significa front-end analógico. DAC significa conversor digital-analógico.
  • Evento de comunicação interna

  • Excesso de temperatura do AFE

  • Excesso de temperatura da CPU

  • Perda de comunicação com o AFE

  • Fora do intervalo de tensão de controle

  • Perda de comunicação com o DAC

  • Excesso de temperatura do DAC

  • Evento de saída do DAC

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?