DOCA0270PTBR-01

Lista de avatares TeSys

Avatares TeSys

Nome

Ícone

Descrição

Sistema avatar

Um avatar obrigatório que habilita um único ponto de comunicação com a TeSys island .

Dispositivo

Contator

Para conectar ou desconectar um ponto de energia em um circuito elétrico

Contator - Parada SIL, Cat. W. 1/2*

Para conectar ou desconectar um ponto de energia em um circuito elétrico com função de categoria de parada 0 ou 1* em conformidade com as categorias de fiação 1 e 2.

Contator - Parada SIL, Cat. W. 3/4*

Para conectar ou desconectar um ponto de energia em um circuito elétrico com função de categoria de parada 0 ou 1 em conformidade com as categorias de fiação 3 e 4.

E/S digital

Para fornecer controle de 2 saídas digitais e status de 4 entradas digitais

E/S analógica

Para fornecer controle de 1 saída analógica e status de 2 entradas analógicas

Carga

Interface de potência sem E/S (medição)

Para monitorar a corrente fornecida a um dispositivo externo, como um relé de estado sólido, partida suave ou comando de velocidade variável

Interface de potência com E/S (controle)

Para monitorar a corrente fornecida e controlar um dispositivo externo, como um relé de estado sólido, partida suave ou comando de velocidade variável

Motor com um sentido de rotação

Para gerenciar* um motor com um sentido de rotação

Motor com um sentido de rotação -
Parada SIL, Cat. W. 1/2

Para gerenciar um motor com um sentido de rotação com função de categoria de parada 0 ou 1 em conformidade com as categorias de fiação 1 e 2

Motor com um sentido de rotação -
Parada SIL, Cat. W. 3/4

Para gerenciar um motor com um sentido de rotação com função de categoria de parada 0 ou 1 em conformidade com as categorias de fiação 3 e 4

Motor com dois sentidos de rotação

Para gerenciar um motor com dois sentidos de rotação (direto/reverso)

Motor com dois sentidos de rotação -
Parada SIL, Cat. W. 1/2

Para gerenciar um motor com dois sentidos de rotação (direto/reverso) com função de categoria de parada 0 ou 1 em conformidade com as categorias de fiação 1 e 2

Motor com dois sentidos de rotação -
Parada SIL, Cat. W. 3/4

Para gerenciar um motor com dois sentidos de rotação (direto/reverso) com função de categoria de parada 0 ou 1 em conformidade com as categorias de fiação 3 e 4

Motor Y/D com um sentido de rotação

Para gerenciar um motor com um sentido de rotação (estrela/triângulo)

Motor Y/D com dois sentidos de rotação

Para gerenciar um motor Y/D (estrela/triângulo) com dois sentidos de rotação (direto/reverso)

Motor de duas velocidades

Para gerenciar um motor de duas velocidades com ou sem o opcional Dahlander

Motor de duas velocidades -
Parada SIL, Cat. W. 1/2

Para gerenciar um motor de duas velocidades com função de categoria de parada 0 ou 1 em conformidade com as categorias de fiação 1 e 2

Motor de duas velocidades -
Parada SIL, Cat. W. 3/4

Para gerenciar um motor de duas velocidades com função de categoria de parada 0 ou 1 em conformidade com as categorias de fiação 3 e 4

Motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação

Para gerenciar um motor de duas velocidades com dois sentidos de rotação (direto/reverso)

Motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação -
Parada SIL, Cat. W. 1/2

Para gerenciar um motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação (direto/reverso) com função de categoria de parada 0 ou 1 em conformidade com as categorias de fiação 1 e 2

Motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação -
Parada SIL, Cat. W. 3/4

Para gerenciar um motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação (direto/reverso) com função de categoria de parada 0 ou 1 em conformidade com as categorias de fiação 3 e 4

Resistor

Para gerenciar uma carga resistiva

Fonte de alimentação

Para gerenciar uma fonte de alimentação

Transformador

Para gerenciar um transformador

Aplicação

Bomba

Para gerenciar uma bomba

Transportador com um sentido de rotação

Para gerenciar um transportador com um sentido de rotação

Transportador com um sentido de rotação -
Parada SIL, Cat. W. 1/2

Para gerenciar um transportador com um sentido de rotação com função de categoria de parada 0 ou 1 em conformidade com as categorias de fiação 1 e 2

Transportador com dois sentidos de rotação

Para gerenciar um transportador com dois sentidos de rotação (direto/reverso)

Transportador com dois sentidos de rotação -
Parada SIL, Cat. W. 1/2

Para gerenciar um transportador com dois sentidos de rotação (direto/reverso) com função de categoria de parada 0 ou 1 em conformidade com as categorias de fiação 1 e 2

NOTA: Para o avatar de duas velocidades e dois sentidos desative o disparo de inversão de fase de corrente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?