MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportement à la fin du verrouillage

Si la fonction de verrouillage a été à nouveau désactivée par une nouvelle valeur d’objet, vous pouvez refaire fonctionner l’entraînement normalement. Si l’entraînement doit exécuter une action automatique après la fin de la fonction de verrouillage, vous pouvez la définir à l’aide de ce paramètre :

  • Aucune réaction : l’entraînement reste dans sa position actuelle.

  • Haut : l’entraînement se déplace vers la position finale supérieure.

  • Bas : l’entraînement se déplace vers la position finale inférieure.

  • Approcher position comme avant le verrouillage : l’entraînement revient à la position qu’il avait avant le verrouillage.

  • Accepter la position automatique actuelle : ce réglage n’est utile que si la fonction automatique est active. L’entraînement se déplace vers la dernière position automatique demandée.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.