Mode de variation spécial (RL-LED)
Normalement, la rampe descendante (RC) est automatiquement réglée pour les lampes LED ou à économie d’énergie (ESL/CFL).
Vous pouvez également réduire la luminosité des lampes spéciales en mode de rampe montante (RL-LED). Pour ce faire, définissez le mode de variation dans l’ETS.
Sélectionner ce mode dans les cas suivants :
-
Si le fabricant de l’éclairage recommande expressément la rampe montante ou le mode de fonctionnement RL.
-
Si la valeur de variation inférieure dans le mode de fonctionnement sélectionné automatiquement est toujours trop lumineuse et si ce mode de fonctionnement n’est pas interdit par le fabricant. La commutation en mode de fonctionnement en variation RL-LED est particulièrement utile si la plage de variation était précédemment jugée insuffisante (Plage de variation).
Le réglage est activé lorsque l’application a été chargée. Les propriétés inductives de la charge sont également contrôlées dans ce mode de fonctionnement et le système commute en mode RL si nécessaire.
La détection de charge est normalement réalisée lors de la première commutation ou variation (valeur > 0) après le rétablissement de la tension secteur.