MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Fonction d’alarme météo

La fonction d’alarme météo peut être activée pour tous les canaux de volet roulant/store dans l’ETS.

5 alarmes météorologiques différentes sont maintenant disponibles, avec leurs objets de groupe.

La surveillance des signaux des capteurs météorologiques activés peut être réalisée de manière cyclique. L’appareil attend alors un télégramme du capteur correspondant pendant la durée de cycle réglée. Si un tel télégramme n’est pas reçu pendant la durée de surveillance, l’alarme météorologique associée est néanmoins déclenchée pour des raisons de sécurité (si, par exemple, le capteur ou la connexion par câble entre le capteur et le canal de store est défectueux/défectueuse et qu’aucun message ne serait envoyé en cas d’alarme réelle).

Réglages étendus

Réglages généraux pour volets roulants et stores

 

Fonction d’alarme météo

Désactivé

 

Activé

Durée surveillance pour alarme de vent 1

Désactivé

   

1 s ... 12 h

 

Durée surveillance pour alarme de vent 2

Désactivé

     

1 s ... 12 h

   

Durée surveillance pour alarme de vent 3

Désactivé

     

1 s ... 12 h

   

Durée surveillance pour alarme de pluie

Désactivé

     

1 s ... 12 h

   

Durée surveillance pour alarme hors gel

Désactivé

     

1 s ... 12 h

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?