Objets de groupe du mode automatique du store/volet roulant
|
N° |
Nom |
Fonction d’objet |
Longueur |
Comportement |
Type de données |
|---|---|---|---|---|---|
|
148 |
Sortie extension 1+2 nom du canal |
Déplacement en mode automatique |
1 bit |
Reçu |
1.008 Ouverture/fermeture |
|
149 |
Sortie extension 1+2 nom du canal |
Arrêt/passe en mode automatique (store) |
1 bit |
Reçu |
1.007 étape |
|
149 |
Sortie extension 1+2 nom du canal |
Arrêt en mode automatique (volet roulant) |
1 bit |
Reçu |
1.007 étape |
|
150 |
Sortie extension 1+2 nom du canal |
Position hauteur en mode automatique |
1 octet |
Reçu |
5.001 pourcentage (0...100 %) |
|
151 |
Sortie extension 1+2 nom du canal |
Position de lamelles en mode automatique (store) |
1 octet |
Reçu |
5.001 pourcentage (0...100 %) |
Les objets de groupe pour le fonctionnement manuel et le mode automatique ont la même priorité. L’entraînement exécute toujours la commande reçue en dernier sur l’un des objets.
À l’aide de paramètres et d’objets, vous pouvez modifier le fonctionnement des deux options de commande. Vous avez également la possibilité de définir l’influence réciproque de la commande manuelle et de la commande automatique.