Objets de groupe du paramètre express Variation
|
N° |
Nom |
Fonction d’objet |
Longueur |
Comportement |
Type de données |
|---|---|---|---|---|---|
|
55 |
Sortie maître 1, nom du canal |
Commutateur |
1 bit |
Reçu |
1.001 commutation |
|
56 |
Sortie maître 1, nom du canal |
Variation |
4 bits |
Reçu |
1.007 degré de variation |
|
57 |
Sortie maître 1, nom du canal |
Valeur |
1 octet |
Reçu |
5.001 pourcentage (0...100 %) |
|
70 |
Sortie maître 1, nom du canal |
Commutateur de retour d’état |
1 bit |
Envoi |
1.001 commutation |
|
71 |
Sortie maître 1, nom du canal |
Valeur de retour d’état |
1 octet |
Envoi |
5.001 pourcentage (0...100 %) |
La durée de variation de la fonction concernée est prédéfinie et peut être ajustée dans les Réglages étendus pour variation (Durées de variation)
De plus, deux objets de groupe sont affichés pour chaque canal de sortie, ce qui rapporte l’état de commutation actuel et la valeur de luminosité :
-
Objet Retour d’état de commutation (1 bit) pour la fonction de retour état de commutation
-
Objet Retour état de valeur (valeur de luminosité : 1 octet) pour la fonction de retour de valeur de luminosité