MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Réponse d’état pour commutation

Maître / ext. 1/2 Sortie 1-2 : Variation

Réglages express pour variation

 

Réponse d’état pour commutation

Désactivé

Activé

La valeur de l’objet signal d’un canal correspond toujours à l’état de sortie actuel (ON ou OFF).

Varié correspond au réglage ON. Chaque fois que l’état passe de OFF à ON ou inversement, la valeur d’objet actuelle est envoyée au bus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?