MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Valeurs d’objet pour alarme

La fonction d’alarme est activée si l’objet d’alarme reçoit un télégramme avec la valeur d’objet que vous avez définie à l’aide du paramètre Alarme. La réaction est définie par le paramètre Comportement au début de l’alarme.

Si l’objet d’alarme reçoit un télégramme dont la valeur d’objet est opposée à celle pour l’activation, la fonction d’alarme est annulée et le relais de sortie adopte l’état que vous avez défini dans le paramètre Comportement à la fin de l’alarme.

Avec valeur d’objet « 1 » :
La valeur d’objet « 1 » active la fonction d’alarme. Si la valeur d’objet « 0 » est reçue, la fonction d’alarme est à nouveau désactivée.


Avec valeur d’objet « 0 » :
La valeur d’objet « 0 » active la fonction d’alarme. Un télégramme avec la valeur d’objet « 1 » désactive à nouveau la fonction.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.