MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportement de mise sous tension (via l’objet commutateur)

Maître / ext. 1/2 Sortie 1-2 : Variation

Réglages express pour variation

 

Comportement de mise sous tension (via l’objet commutateur)

Luminosité max.

Dernière luminosité (mémoire)

Luminosité sélectionnable

 

Valeur de luminosité initiale en %

100 (1-100)

Réglages possibles :

  • Luminosité max.
    Le canal de sortie est défini sur la valeur que vous avez définie dans le paramètre (B) Luminosité maximale en %.

  • Luminosité sélectionnable
    Pour cette valeur, un paramètre supplémentaire apparaît. Luminosité initiale en %
    La sortie est basculée vers la luminosité initiale réglée avec un télégramme« 1 ». La valeur de la luminosité initiale ne doit pas dépasser la valeur de variation maximale. La luminosité de sortie maximale est toujours limitée par la valeur de variation maximale. Les valeurs supérieures de luminosité initiale sont ignorées. Si la luminosité initiale sélectionnée est inférieure à la valeur de variation minimale, cette valeur est également ignorée. Dans ce cas, la valeur de variation minimale est utilisée comme valeur de départ.

  • Dernière luminosité (mémoire)
    Après un télégramme « 1 », la sortie est réinitialisée à la dernière valeur de luminosité qu’elle possédait avant d’être éteinte.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?