MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportement en cas d’échec et de téléchargement

Vous pouvez activer cette fonction individuellement pour chaque canal de variation. Le comportement de la sortie de variation en cas de coupure de tension du bus, de rétablissement de la tension du bus et de téléchargement d’application est défini.

Maître / ext. 1/2 Sortie 1/8 : Variation

Comportement en cas d’échec et de téléchargement

 
– Réglages de sécurité et d’alarme

Comportement en cas d’échec et de téléchargement

Désactivé

Activé

 

Sortie après coupure de tension du bus

Aucune réaction

Éteindre

Allumer à la luminosité sélectionnable

   

Luminosité après coupure de tension du bus en %

100 (1-100)

   

Sortie lors du rétablissement de la tension du bus

Comme avant la coupure de tension du bus

Aucune réaction

Éteindre

Allumer à la luminosité sélectionnable

   

Luminosité après rétablissement de la tension du bus en %

100 (1-100)

   

Sortie à la fin du téléchargement

Comme avant le téléchargement

Aucune réaction

Éteindre

Allumer à la luminosité sélectionnable

   

Luminosité après téléchargement en %

100 (1-100)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.