Opération logique OU
Tant que l’« objet logique » a la valeur « 0 », la commutation peut être réalisée comme d’habitude à l’aide de l’adresse de l’« objet commutateur ». Les durées d’éclairage d’escalier réglées continuent d’être observées. La mise sous tension via l’« objet logique » prend effet immédiatement.
Objet Entrée logique |
Objet Commutation |
Résultat |
---|---|---|
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Exemple :
Une opération logique OU peut être utilisée pour mettre en œuvre un verrouillage de mise hors tension ou une fonction ON centrale (p. ex. éclairage pour le nettoyage de bâtiments). Si la valeur de l’« objet commutateur » est également réglée localement sur « 1 », le relais reste activé lorsque le verrouillage de mise hors tension est retiré (changement de valeur de l’objet logique de 1 à 0).
L’objet logique est préréglé à la valeur « 1 » après une RÉINITIALISATION. L’actionneur mettra immédiatement la sortie sous tension. La fonction logique OU n’est réinitialisée que par un télégramme « 0 » sur l’objet logique.