MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Réglages express pour volets roulants

Les volets roulants protègent les résidents, le mobilier et les plantes contre un trop grand rayonnement solaire et UV. Le volet roulant empêche l’échauffement excessif des pièces dû à l’exposition à la lumière du soleil. La protection offerte par les volets roulants contre le bruit extérieur ne doit pas non plus être sous-estimée.

En saison froide, la couche d’air entre la fenêtre et le volet a un effet isolant. Cela permet en outre d’économiser des coûts de chauffage.

Les volets roulants se comportent de la même manière que les stores. Ils ne disposent pas des fonctions de commande des lamelles. Pour cette raison, nous nous référons à la description des fonctions individuelles dans le chapitre Réglages express pour stores / volets roulants.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.