MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Activation d’une fonction centrale pour chaque sortie

Maître / ext. 1/2 Sortie 1 – 2 : Variation

Réglages express pour variation

 
 

Fonction centrale

Activé

Désactivé

Les réglages généraux et les explications de la fonction centrale figurent au chapitre Activation des fonctions centrales.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?