MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Proportion ouvert / fermé

Vous pouvez paramétrer le rapport entre relais fermé et ouvert pendant une durée de clignotement.

Vous pouvez sélectionner si le relais doit être ouvert/fermé de façon égale (Égal) pendant un intervalle de clignotement (50 %/50 %), être en mode ouverture courte / fermeture longue (20 %/80 %) ou en mode ouverture longue / fermeture courte (80 %/20 %).


Proportion ouvert / fermé

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.