MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Type de store : Incliné vers le bas / horizontal vers le haut

(Avec position de travail)

  • Déplacement vers le haut :
    lamelles en position ouverte horizontale (position des lamelles 0 %)

  • Déplacement vers le bas :
    lamelles inclinées vers le bas en position de travail (position des lamelles en position de travail)

  • Plage de réglage possible de l’angle d’ouverture des lamelles :
    0 % à la position de travail si le store n’est pas en position finale inférieure
    0-100 % si le store est en position finale inférieure


Incliné vers le bas / horizontal vers le haut


Le paramètre Position lamelle après déplacement en % vous permet de définir le comportement des lamelles après un déplacement pour le canal.

Ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

Store

Réglages express pour store

 

Commande des lamelles

 

Déplacement du store existant

Incliné vers le bas / horizontal vers le haut

Position lamelle après déplacement en %

Dernière position des lamelles

   

Aucune réaction

   

Position de travail

   

Position lamelle existante pendant déplacement vers le bas en %

50

Vous pouvez utiliser le paramètre Position lamelle existante pendant déplacement vers le bas en % afin de régler l’angle d’ouverture pour la position de travail.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?