Objets de groupe pour indicateur de défaillance
N° |
Nom |
Fonction d’objet |
Longueur |
Comportement |
Type de données |
---|---|---|---|---|---|
27 |
Maître |
Défaut - interne |
1 bit |
Envoi |
1.001 Commutation |
28 |
Maître |
Défaut - externe |
1 bit |
Envoi |
1.001 Commutation |
L’objet Défaut – interne signale des défauts internes de l’appareil détectés lors de l’autotest. L’outil de mise à jour du micrologiciel de l’appareil Schneider Electric peut être utilisé pour diagnostiquer le défaut à l’aide de la fonction de diagnostic intégrée.
L’objet Défaut – externe signale des défauts d’installation externes. L’outil de mise à jour du micrologiciel de l’appareil Schneider Electric peut être utilisé pour diagnostiquer le défaut à l’aide de la fonction de diagnostic intégrée.