Préavertissements
Pour assurer d’être averti avant la fin de la durée d’éclairage d’escalier, vous pouvez paramétrer un nombre défini de préavertissements (0-5).
Avec les préavertissements, l’utilisateur peut être informé de la fin imminente de la fonction par un bref arrêt du système d’éclairage peu avant la fin de la durée d’éclairage d’escalier. Il peut ensuite redémarrer l’éclairage d’escalier en appuyant sur un bouton (possibilité de déclenchement). S’il ne fait rien, la fonction continue normalement.
Vous pouvez régler cela à l’aide du paramètre Nombre de préavertissements. Avec la valeur « 0 », la fonction d’avertissement est désactivée. Pour activer les préavertissements, sélectionnez le nombre d’impulsions d’avertissement. Le premier avertissement commence à la durée d’éclairage d’escalier restante (tAvertissement) réglé via le paramètre Avertissement avant la fin.
À chaque préavertissement, le contact de sortie est commuté à l’état « non actionné » pendant la durée fixe de 500 ms (tu). Si vous avez activé plusieurs avertissements, la durée d’attente (tzv) entre les impulsions d’avertissement est calculée à l’aide de la formule suivante :
Durée d’attente entre les |
= |
Durée d’éclairage d’escalier restant (tavertissement) – [nombre de préavertissements x 500 ms (tu)] |
Nombre de préavertissements |
Si une fonction de durée d’éclairage d’escalier continue est interrompue par un arrêt prématuré, aucun préavertissement n’est émis.