MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Indicateur de défaillance

L’indicateur de défaillance de l’appareil peut être activé dans l’ETS. L’indication de défaillance est réalisée à l’aide de deux objets de groupe.

Réglages étendus

État de fonctionnement de l’appareil

 
 

Activation des sorties pour l’indication de défaillance

Désactivé

     

Activé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?