MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportement après rétablissement de la tension du bus

À l’aide du paramètre Comportement après rétablissement de la tension du bus, vous pouvez définir la réaction du canal lors du rétablissement de la tension du bus et l’état de sortie :


Désactivé
La priorité reste désactivée. L’état de commutation du canal résulte des autres fonctions de niveau supérieur ou du comportement de commutation réglé après rétablissement de la tension du bus.


Activé, off
La priorité est automatiquement activée lors du rétablissement de la tension du bus et la sortie passe à « off ».


Activé, on
La priorité est automatiquement activée lors du rétablissement de la tension du bus et la sortie passe à « on ».


Comme avant la coupure de tension du bus
La priorité revient à l’état qu’elle avait avant la coupure de tension du bus. Si la priorité était précédemment active, la sortie passe à l’état qu’elle avait précédemment.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.