MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Priorité des fonctions de variation

Les priorités globales en matière de variation sont définies ici. La fonction de sécurité a la priorité maximale. Les autres priorités peuvent être sélectionnées ici.

Réglages étendus

Réglages généraux pour la variation

 

Priorité des fonctions

Sécurité > Alarme > Verrouillage/Prio > Tous les autres

Sécurité > Verrouillage/Prio > Alarme > Tous les autres

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?