MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Compteur de cycles de commutation

Vous pouvez activer la fonction de Compteur de cycles de commutation uniquement pour l’extension de commutateur/store.

Si vous activez Compteur de cycles de commutation, toutes les actions de commutation d’un relais sont comptées et stockées de manière permanente dans la mémoire. La valeur réelle peut être lue pour chaque relais via un objet de groupe Compteurs de cycles de commutation de 2 octets.

Vous devez activer la visibilité des objets de groupe dans Réglages étendus pour votre appareil. Vous pouvez activer la visibilité séparément pour chaque appareil d’extension.

Réglages étendus

Compteur d’heures de fonctionnement et de cycles de commutation

 

Compteur de cycles de commutation Extension 1

Désactivé/Activé

 

Compteur de cycles de commutation Extension 2

Désactivé/Activé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?