MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Objets de groupe de réponse d’état du mode automatique

Nom

Fonction d’objet

Longueur

Comportement

Type de données

160

Sortie extension 1+2 nom du canal

Retour d’état mode automatique

1 bit

Envoi

1.003 activer

L’objet de retour d’état envoie un « 1 » si le verrouillage automatique est actif.

L’objet de retour d’état envoie un « 0 » si le verrouillage automatique est inactif.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?