Fonction de durée d’éclairage d’escalier en combinaison avec temporisation on et temporisation off
La combinaison d’une fonction de durée d’éclairage d’escalier avec une temporisation on retarde le démarrage de la fonction d’éclairage d’escalier.
Le résultat de la combinaison d’une fonction de durée d’éclairage d’escalier et d’une temporisation off dépend de la façon dont vous avez défini la fonction de durée d’éclairage d’escalier :
Dans le cas de la fonction de durée d’éclairage d’escalier avec arrêt manuel (télégramme « 0 »), la temporisation off est démarrée si un télégramme d’arrêt prématuré est reçu sur l’« objet de durée d’éclairage escalier ». Une fois la durée temporisation off écoulée, la sortie est désactivée.
Dans le cas de la fonction de durée d’éclairage d’escalier sans arrêt manuel, la réception d’un télégramme de coupure sur l’« objet temps d’éclairage escalier » n’a aucun effet. La fonction de durée d’éclairage d’escalier continue jusqu’à la fin puis désactive la sortie. Une temporisation off ne peut pas être réglée.
Pour les fonctions de durée d’éclairage d’escalier avec arrêt manuel et avertissements activés, la fonction de durée d’éclairage d’escalier est immédiatement désactivée avec un avertissement lorsqu’un télégramme « Off » est reçu. La durée de temporisation off s’écoule. Aucun avertissement n’est généré.