Nombre de scénarios
|
Ext. 1/2 Sortie 1-8 -Commutateur : Commutation |
Réglages scénario |
||
|
Réglages scénarios |
Nombre de scénarios requis |
1 (1 – 16) |
Vous pouvez utiliser la fonction de scénario pour inclure plusieurs canaux dans une commande de scénario. Jusqu’à 16 scénarios différents sont disponibles pour chaque canal de sortie.
Chacun des 16 scénarios peut à nouveau être désactivé.
|
Ext. 1/2 Sortie 1-8 -Commutateur : Commutation |
Réglages scénario |
||
|
Réglages scénarios |
Scénario 1 (1-16) |
Désactivé Activé |
|
|
Description scénario 1 |
|||
|
Adresse scénario 1 (0-63) Dépendant : Réglages généraux pour les scénarios |
Adresse scénario 0 - 63 |
||
|
Adresse scénario 1 (1-64) Dépendant : Réglages généraux pour les scénarios |
Adresse scénario 1-64 |
||
|
État de commutation scénario 1 |
Non actionné Actionné |
Pour plus de clarté, une brève description peut être enregistrée pour chaque scénario.
L’une des 64 adresses de scénario possibles 0 à 63 (correspondant aux valeurs de télégramme 0-63) ou 0 à 64 (correspondant aux valeurs de télégramme 1-64) peut être attribuée à chacun de ces scénarios. Cela dépend des réglages généraux pour les scénarios.
Réglages généraux pour les scénarios
Vous pouvez enregistrer les états de commutation (actionné, non actionné) comme valeurs de scénario pour chaque canal de sortie.