MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Nombre de scénarios

Maître / ext. 1/2 Sortie 1 – 8 : Variation

Réglages scénario

 

Réglages scénarios

Nombre de scénarios requis

1 (1 – 16)

Vous pouvez utiliser la fonction de scénario pour inclure plusieurs canaux dans une commande de scénario.

Jusqu’à 16 scénarios différents sont disponibles pour chaque canal de sortie.

Chacun des 16 scénarios peut à nouveau être désactivé.

Maître / ext. 1/2 Sortie 1 – 2 : Variation

Réglages scénario

 

Réglages scénarios

Scénario 1 (1-16)

Désactivé

Activé

   

Description scénario 1

   

Adresse scénario 1 (0-63)

Dépendant : Réglages généraux pour les scénarios

Adresse scénario 0 - 63

   

Adresse scénario 1 (1-64)

Dépendant : Réglages généraux pour les scénarios

Adresse scénario 1-64

   

Luminosité scénario 1 en %

50 (1 – 100)

Pour plus de clarté, une brève description peut être enregistrée pour chaque scénario.

L’une des 64 adresses de scénario possibles 0 à 63 (correspondant aux valeurs de télégramme 0-63) ou 0 à 64 (correspondant aux valeurs de télégramme 1-64) peut être attribuée à chacun de ces scénarios. Cela dépend des réglages généraux pour les scénarios.

Réglages généraux pour les scénarios


Vous pouvez enregistrer les états de commutation (actionné, non actionné) comme valeurs de scénario pour chaque canal de sortie.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.