MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Version d’ETS appropriée

L’application est compatible avec ETS5 et les versions ultérieures.

Les versions antérieures, telles que ETS3 et ETS4, ne sont pas prises en charge.

Les fichiers d’application (knxproj) sont optimisés pour la version ETS spécifique. Si vous tentez de charger une application ETS4 dans ETS5, cela entraînera un temps de conversion inutile.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?