MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Durée de variation identique pour la fonction centrale et les scénarios

Dans les paramètres globaux (étendus), vous pouvez activer la même durée de variation pour les fonctions centrales et les scénarios. (Durée de variation identique pour la fonction centrale et les scénarios).

Après l’activation générale de la même durée de variation, vous pouvez lier la fonction scénario d’un canal de sortie à cette fonction.

Maître / ext. 1/2 Sortie 1 – 2 : Variation

Réglages scénario

 
Réglages scénarios

Durée de variation identique

Désactivé

Activé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?