MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Objets de groupe du verrouillage du mode automatique

Nom

Fonction d’objet

Longueur

Comportement

Type de données

152

Sortie extension 1+2 nom du canal

Verrouillage mode automatique

1 bit

Reçu

1.003 activer

160

Sortie extension 1+2 nom du canal

Retour d’état mode automatique

1 bit

Envoi

1.003 activer

Selon le réglage, le verrouillage automatique est activé ou désactivé lors de la réception d’une nouvelle valeur de télégramme :

  • « Verrouillage auto. » = « avec valeur d’objet 0 »
    Si « Verrouillage auto. » = « 0 » : le verrouillage auto. est actif.
    Si « Verrouillage auto. » = « 1 » : le verrouillage auto. est inactif.

  • « Verrouillage auto. » = « avec valeur d’objet 1 »
    Si « Verrouillage auto. » = « 0 » : le verrouillage auto. est inactif.
    Si « Verrouillage auto. » = « 1 » : le verrouillage auto. est actif.

En outre, vous pouvez régler le comportement de l’entraînement à la fin du verrouillage automatique.

Vous pouvez aussi définir séparément la réponse de la commande automatique à la réception d’un télégramme de commande manuelle.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.