MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Réaction à la réception d’une valeur d’objet manuelle

Ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Volet roulant

Réglages auto, verrouillage & calibrage

-Réglages auto, verrouillage & calibrage

Mode automatique

   

Réaction en mode automatique à la réception d’une valeur d’objet manuelle

Le mode automatique reste activé

Mode automatique désactivé

Le mode automatique est temporairement désactivé

   

Temps de désactivation mode automatique

1 min (1 min - 24 h)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?