Objets de groupe de fonction de verrouillage
|
N° |
Nom |
Fonction d’objet |
Longueur |
Comportement |
Type de données |
|---|---|---|---|---|---|
|
153 |
Sortie extension 1+2 nom du canal |
Verrouillage |
1 bit |
Reçu |
1.003 activer |
|
161 |
Sortie extension 1+2 nom du canal |
Retour d’état verrouillage commande |
1 bit |
Envoi |
1.003 activer |
Si l’objet verrouillage reçoit un télégramme avec la valeur d’objet que vous avez réglée pour le paramètre Verrouillage, toutes les autres fonctions pour le canal sont désactivées. Vous pouvez définir la réaction à l’aide du paramètre Comportement au début du verrouillage.
Si l’objet verrouillage reçoit un télégramme dont la valeur d’objet est opposée à celle pour l’activation, le verrouillage est annulé et l’entraînement adopte l’état que vous avez défini dans le paramètre Comportement à la fin du verrouillage.
L’objet Retour d’état verrouillage commande envoie un « 1 » si le verrouillage est actif.
L’objet Retour d’état verrouillage commande envoie un « 0 » si le verrouillage est inactif.