MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Priorité

La réaction au comportement réglé ici pour le rétablissement de la tension du bus a une priorité faible. Si une fonction de priorité supérieure est activée pour le canal de commutation directement après le rétablissement de la tension du bus, les réglages décrits ci-après s’appliquent à ces fonctions.

Les états de relais causés par des fonctions de priorité supérieure (fonction de niveau supérieur) ont priorité sur le comportement après rétablissement de la tension du bus.


Exemple :

opération logique OU avec valeur paramétrée de l’objet logique après rétablissement de la tension du bus = 1, prévaut et commute la sortie.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?