MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Scénarios

Si vous souhaitez modifier plusieurs fonctions de pièce simultanément en appuyant sur un bouton ou à l’aide d’une commande, vous pouvez le faire au moyen de la fonction scénario.

Vous pouvez utiliser un scénario, par exemple, pour allumer l’éclairage de la pièce, régler la commande du chauffage en fonctionnement de jour et activer l’alimentation électrique des prises d’une pièce.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?