MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Calibrage

L’appareil calcule la position actuelle d’un entraînement à partir des durées d’exécution que vous avez définies pour l’entraînement et des commandes de contrôle qu’il exécute. Ce calcul doit être effectué car il n’y a pas de retour d’état de l’entraînement en ce qui concerne sa position. Même si vous avez réglé les durées d’exécution avec une grande précision, la position de hauteur calculée en interne s’écartera légèrement de la position de hauteur réelle après un certain nombre de déplacements. Cela est dû aux tolérances mécaniques et aux conditions météorologiques (fluctuations de température, gel, pluie, etc.).

L’appareil peut réinitialiser ces écarts à l’aide de courses de référence. À cet effet, il déplace l’entraînement en position finale supérieure ou inférieure. Après l’exécution de la course de référence, le calcul interne de la position recommence à partir d’une valeur fixée. Tous les écarts apparus entre-temps sont ainsi éliminés.

NOTE: la fonction de calibrage est particulièrement importante si vous travaillez beaucoup avec des commandes de position et si une précision de positionnement élevée est requise. Si les entraînements sont commandés exclusivement à l’aide des fonctions de base et que les commandes de position n’ont pas d’importance, vous n’avez pas besoin de cette fonction.

La fonction de calibrage peut être activée ici dans l’ETS pour tous les canaux de volet roulant/store.

Réglages étendus

Réglages généraux pour volets roulants et stores

 

Calibrage

Désactivé

   

Activé

Une course de référence peut être déclenchée par un objet de groupe ou après un certain nombre de déplacements.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?