MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Temporisation de démarrage

Certains moteurs ne fournissent pas la pleine puissance directement lors de la mise sous tension, mais seulement après quelques millisecondes. Vous pouvez utiliser le réglage de durée de la temporisation de démarrage pour compenser cela.

Une valeur = 10 indique une temporisation de démarrage de 2 x 10 ms = 20 ms.

Ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

Durée de déplacement étendue

-Durée de déplacement étendue

Temporisation démarrage (0 à 255, unité = 10 ms)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?