Position lamelle après déplacement
À chaque déplacement des stores, la position des lamelles change également en fonction du sens de déplacement. Après le déplacement, les lamelles restent dans cette nouvelle position. Toutefois, avec cette application, vous pouvez déplacer ou réinitialiser automatiquement les lamelles à la position souhaitée après un déplacement.
Le paramètre « Position lamelle après déplacement » vous permet de définir le comportement des lamelles après un déplacement pour chaque canal de store.
Les paramètres suivants sont disponibles pour cela :
-
Aucune réaction (rester dans la position actuelle)
-
Position de travail (passage en position de travail)
-
Dernière position lamelles (passage à l’angle d’ouverture des lamelles du store avant le début du déplacement)
L’angle d’ouverture des lamelles que vous avez défini est réglé après chaque déplacement de positionnement du store ou après une commande de déplacement manuelle terminée par un télégramme d’arrêt.
Après une coupure de tension du bus ou un téléchargement, la dernière position des lamelles n’est pas clairement définie, la dernière position des lamelles est donc supposée être la position de travail.