MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Lampes LED

La courbe de variation suivante est stockée pour les lampes LED :


Courbe de variation : Lampes LED

La plage de variation paramétrée se trouve sur l’axe Y.

La luminosité minimale (Luminosité minimale) et la luminosité maximale (Luminosité maximale) peuvent être limitées.

La plage de valeurs KNX (0-100 %) est située sur l’axe X.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?